结果:找到" Android ios",相关内容12条
- 安全私密的聊天系统可mianfeishiyong可转让可定制
- 安全私密的聊天系统可mianfeishiyong可转让可定制超级稳定的聊天通信系统可在线mianfeishiyong可聊天、红包、转账、超级大群超过20台服务器承载均衡保证超级大群永不丢包,保证不卡顿用过才知好注册超级方便,国内国外均可注册使用,支持充值提现,支持多人语音视频想下载只需appstore搜索“兔八”mianfei下载shiyong对于系统源码和定制的问题:系统支持android、ios、pc(c/s)、webpc、h5等版本功能具备系统稳定团队在通信行业从事十二年针对大的集团客户高并发做了针对性优化和处理前端在秒内频繁收发消息上进行了极致优化可以做到百万级并发不卡顿不丢包可合同...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios 发帖人:fatieyi 发帖时间:2022-02-28 11:49:00
- RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
- 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口调试助手 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
- 承接单片机嵌入式低功耗项目开发
- 济南铭尔智能科技,拥有专业技术团体,单片机嵌入式低功耗项目工业自动化项目定制开发,QQ:1701321942,期待您的合作!!!
- 所属专栏: 项目外包 标签: stm32 stm8 stc pic avr cpld android c程序 发帖人:铭尔智能科技 发帖时间:2019-01-12 13:21:00
- 单片机开发,苹果APP开发,安卓APK开发
- 微信号:yymlyc,QQ:2534882060,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 ios app android apk 安卓 苹果 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-16 12:45:00
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP(IOS),APK(android)全套...
- 智能LED控制器一站式解决方案,含主IC,PCBA,APP,APK全套,也可分开购买定制单件,例可只要IOS软件APP,或安卓软件APK,或单片机IC,微信号:yymlyc,图片中的联系方式也可以,联系时请注明来自:立创商城,谢谢!此款12路控制器多种模式可自由组合!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 智能 LED控制器 APP APK IOS Android 安卓 物联网 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2018-11-15 11:20:00
- 请问嘉立创工作人员能否尽快修复IOS版本的下单助手?
- IOS客户端的下单助手不能正常使用。原来一直用的下单助手是两年前手机到手就装上的,最近换手机同样下载以后发现根本没有办法登陆使用。看了下软件评论,也是发现一堆同样问题的用户,希望能得到尽快修复。谢谢。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: IOS版下单助手 发帖人:jesonaqq 发帖时间:2018-10-10 12:40:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员
- 招ios和安卓APP马甲封装上架外包人员具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios或者Android的百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场。2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票娱乐游戏资讯攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我们...
- 所属专栏: 项目外包 标签: Android ios 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-23 22:18:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
- 基于USB单片机CH559的AndroidUSB通讯设计实例
- CH559内置USB全速HOST/DEVICE,可用于各种USB主机和设备应用。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文档主要介绍了CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AOA协议用于Android配件模式下通过USB与主机进行通信。基于AOA协议实现AndroidUSB通信方式称为配件模式。此模式下,与Android终端通讯的另一端设备称为Android配件,两者都必须支持AOA协议。在USB通讯过程中,An...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH559 android USB AOA 单片机 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-06-14 15:24:00
- 51单片机安卓AOA协议和Android设备USB通讯实例
- 单片机和安卓系统有线通讯可通过安卓设备上的MicroUSB接口来实现,主要有两种方式:①安卓设备做主机,MicroUSB工作在OTG模式下,这时可通过CH340芯片来实现USB转串口,实现安卓设备扩展串口。②安卓USB做设备,单片机USB做主机,对安卓设备供电,单片机USB作为通信发起方,这就要用到AOA协议。AOA协议是Google公司推出的用于实现Android设备与外围设备之间的USB通讯的协议,该协议拓展了Android设备USB接口的功能,本文主要介绍了51单片机CH559通过AOA协议与Android设备配件模式进行通讯,并实现和APP数据交互。一、总体概述(1)、AOA协议AO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 CH559 CH554 AOA 安卓 Android USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-05-24 09:52:00
返回